[アラームコメント] ダイアログボックスを作成する

[アラーム概要] でアラームを承認するときにコメントを入力できるコメントダイアログボックスを作成します。
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
AlarmCommentBox.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal