はじめに

FactoryTalk®Optix
環境に存在する用語、設計概念、およびワークフローをよく理解し、最初のプロジェクトを作成します。
FactoryTalk Optix
コンポーネント、
FactoryTalk Optix Studio
インターフェイス、および基本概念について学習します。「FactoryTalk Optix 概要」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio
オプションを構成し、ログ レベルを構成します。「FactoryTalk Optix Studio の構成」を参照してください。
最初のプロジェクトを開発して実行します。「クイック スタート プロジェクト」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal