特徴と機能に関するよくある質問

オンラインヘルプはどこで入手できますか?
現在の安定バージョンの FactoryTalk Optix リリースの最新の FactoryTalk Optix ヘルプは、「FactoryTalk Optix ヘルプ」から入手できます。
特定の機能に関するステップバイステップのサポートを見つけるにはどうすればよいですか?
特定の機能のステップバイステップガイドとチュートリアルについては、「FactoryTalk Optix ヘルプ」を参照してください。
モバイルデバイスで FactoryTalk Optix アプリケーションを実行することは可能ですか?
モバイル デバイスの Web ブラウザから、Web プレゼンテーションエンジンを使用する FactoryTalk Optix アプリケーションにアクセスできます。「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio には、CFR21 Part 11 に準拠したアプリケーションを開発するための機能が用意されていますか?
はい、FactoryTalk Optix Studio には、CFR21 Part 11 に準拠したアプリケーションを開発するための機能が用意されています。「21 CFR Part 11 規制への準拠」および「21 CFR Part 11 規制 - ユーザーガイド」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio はプロジェクトの自動バックアップを提供していますか?
はい、FactoryTalk Optix Studio は、保存したプロジェクトを自動的にバックアップし、保存されたプロジェクトの最後の 3 つのバックアップを保持します。FactoryTalk Optix Studio では、プロジェクトをアップグレードまたはダウングレードする前にもプロジェクトがバックアップされます。Git バージョン制御を使用してプロジェクトの変更をよりよく管理できます。参照:
FactoryTalk Optix の新しいバージョンがリリースされたときに通知を受け取るには、どうすればよいですか?
FactoryTalk Optix のリリースバージョンについては、「製品バージョン - 製品の互換性およびダウンロードセンタ」を参照してください。新しい FactoryTalk Optix リリースを購読し、「互換性とダウンロード」に関する自動電子メールを受け取ることができます。
新しい安定バージョンの新機能は何ですか?
FactoryTalk Hub で [FactoryTalk Optix] ページを開きます。FactoryTalk Optix に移動し、組織を選択してから、
[選択]
を選択します。ページの下部で、FactoryTalk Optix のリリース ノートと変更ログを開くことができます。選択したバージョンの新機能のリストについては、リリース ノートの「
システム機能
」を参照してください。
新しい安定バージョンの修正は何ですか?
FactoryTalk Optix の新しい安定バージョンの修正を確認するには、特定の安定バージョンのリリース ノートを開き、修正された異常を確認します。FactoryTalk Optix の最新の安定バージョンの修正については、「FactoryTalk Optix リリース ノート | 修正された異常」を参照してください。
Rockwell Automation は、データを送信できるクラウドプラットフォームを提供していますか?
はい、「FactoryTalk DataMosaix」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal