テンプレートを管理する

C# API を使用して、テンプレートライブラリからテンプレートをインポートし、デザイン時の NetLogic を実行して競合を解決します。
ヒント: テンプレートは、
[機能プレビューの表示]
オプションが有効になっている C# API を介してのみインポートできます。詳細については、「オプションを設定する」を参照してください。
C# API を使用してテンプレートを管理する際には、次の点を考慮してください。
  • テンプレートをインポートする前に、プロジェクトをコミットして、現在のプロジェクト状態のスナップショットを作成します。「変更をコミットする」を参照してください。プロジェクトをコミットすると、いつでも以前のプロジェクト状態にロールバックできます。「プロジェクトをコミットに復元する」を参照してください。
  • インポートできるのは、
    FactoryTalk Optix Studio
    バージョンと互換性のあるテンプレートのみです。
    FactoryTalk Optix Studio
    バージョンと互換性のないテンプレートを C# API を使用して更新することはできません。
  • テンプレートは、互換性のある親ノードの下にのみインポートできます。
  • インポートできるのはローカルテンプレートのみです。
  • UI オブジェクトのテンプレートをインポートするときに、オブジェクトの再配置またはインスタンス化が必要になる場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal