ライセンスに関する問題をトラブルシューティングする

重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。
前提条件
  1. FactoryTalk Hub
    で、資格がまだ使用可能であることを確認します。
  2. FactoryTalk Hub
    で、資格サイズが
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    を実行するのに十分な大きさであることを確認します。
  1. ライセンスの問題をトラブルシューティングする方法
  2. ターミナルで、「
    docker exec -it
    container_name
    bash
    」と入力して、実行中のコンテナシェルにアクセスします。
    container_name
    コンテナの名前。
    ヒント: ターミナルに「
    docker ps -a
    」と入力すると、
    Docker
    コンテナを一覧表示できます。
  3. cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log
    」と入力して、ログにエラーがないか調べます
    ヒント:
    Docker
    コンテナが予期せず停止した場合、終了時に資格のロックが解除されないことがあります。このような場合は、資格を手動でリホストします。詳細については、『FactoryTalk Optix インストール ガイド』を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal