プロジェクトを保存する

プロジェクトまたは Optix テンプレートをローカル、バージョン制御リポジトリ、ネットワーク ドライブ、またはリムーバブル ドライブに保存します。
  • 次の 3 つの方法のいずれかを使用してプロジェクトを保存します。
  • ツールバーから
    [保存]
    を選択します。
    プロジェクトは、プロジェクトを開いたときと同じ場所に保存されます。
  • ツールバーから
    [保存]
    の後に下矢印を選択し、
    [名前を付けて保存]
    を選択し、
    [プロジェクトに名前を付けて保存保存]
    で、プロジェクトをプロジェクトまたは Optix テンプレートのいずれかとして保存します。
    1. [名前]
      。新しい名前を入力します。
    2. [タイプとして保存]
      。拡張子 .optix でプロジェクトを保存する場合は
      [Optix プロジェクト]
      、拡張子 .optixt でプロジェクトを保存する場合は
      [Optix テンプレート]
      のいずれかを選択します。
    3. [場所]
      。プロジェクトまたは Optix テンプレートを保存する場所を入力します。
      ヒント: テンプレートを保存する場所は読み取り専用です。すべてのテンプレートは、[C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates] に保存され、先頭に template_ が付加されます。
    4. (オプション)プロジェクトまたは Optix テンプレートのパスワード、
      [Password]
      データタイプを持つカスタムオブジェクト、およびプロジェクト情報モデルを表す
      YAML
      ファイルを暗号化するには、
      [シークレット暗号化モード]
      の横にあるオプションを選択し、
      [新しいプロジェクトシークレットの暗号化]
      で次のいずれかを選択します。
      • [リモートキーストア]
        。リモートキーストアを使用してプロジェクトシークレットを暗号化します。
        FactoryTalk Hub
        にログインし、関連する組織の一員になる必要があります。
      • [ユーザー指定のパスワード]
        。プロジェクトシークレットをパスワードで暗号化します。
      ヒント: シークレットの暗号化と新しいプロジェクトのデフォルトのプロジェクト暗号化の詳細については、「プロジェクトの秘密の暗号化」および「オプションを設定する」を参照してください。
    5. [OK]
      を選択します。
  • ツールバーから
    [保存]
    [保存してコミット]
    を選択します。
    プロジェクトまたは Optix テンプレートが保存され、ローカルのバージョン制御リポジトリにコミットされます。プロジェクトの変更を初めてコミットすると、プロジェクトの Git リポジトリが初期化されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal