プロジェクト内のテキストを置換する
プロジェクト内の特定のオブジェクト名または値を検索して置換します。
- いずれか:
- ツールバーから、を選択します。
- [/Ctrl][/Shift][を押します。H]
- [プロジェクトで検索または置換する]の[置換]タブで、[検索するテキスト]に検索するテキストを入力します。
- (オプション)[検索対象]で、次の項目を選択します。
- [すべて]。名前と値で検索します。
- [名前]。名前のみで検索します。
- [値]。値のみで検索します。
- (オプション)[フォルダー]で、検索するフォルダーを選択します。
- (オプション)[スコープ]で、次のいずれかを選択します。
- [プロジェクト全体]。プロジェクト全体を検索します。
- [プロジェクト項目]。検索範囲をプロジェクト項目に制限します。
- [.Net ソリューション]。検索範囲を NetLogic ファイルとそのコンテンツに制限します。[.Net ソリューション]を選択すると、[フォルダー]オプションが無効になります。
- (オプション) 次のいずれかを選択または消去します。
- [大文字と小文字を区別する]。大文字と小文字が指定された用語に検索を制限します。
- [単語単位]。単語単位でのみ検索します。
- [正規表現]。テキストで正規表現を使用して検索します。[正規表現]を選択すると、[大文字と小文字を区別する]および[単語単位]オプションが無効になります。ヒント:[正規表現]フィールドは、POSIX 基本正規表現構文をサポートしています。たとえば、Motor.*Speed検索すると、「Motor」で始まり「Speed」で終わるオブジェクトで、その間に任意の文字が含まれるオブジェクトが検索されます。
- [置換後のテキスト]に、検索したテキストの置換後のテキストを入力します。
- [置換]を選択します。
置換結果が
[出力]
に表示されます。ご質問やご意見