プロジェクトをエクスポートする

プロジェクトをエクスポートして、プロジェクトをアーカイブするか、単一ファイルとして別のユーザーに送信します。エクスポートされたプロジェクトをパスワードで保護できます。
  1. メインツールバーで、
    [保存]
    の横にあるドロップダウンを選択します。
  2. [エクスポート]
    [プロジェクトをファイルに…]
    を選択します。
  3. (オプション) プロジェクト名を変更します。
  4. (オプション) プロジェクトのエクスポート先の場所を変更します。
  5. (オプション) エクスポートされたプロジェクトを保護するためのパスワードを入力します。
  6. [エクスポート]
    を選択します。
プロジェクトが指定の場所にエクスポートされ、拡張子 .optixz が付加されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal