プロジェクトテンプレートを編集する
プロジェクトテンプレートを編集するには、テンプレートを開き、そのテンプレートを使用して作成されたプロジェクトにデフォルトで表示されるようにコンテンツを変更します。
- メイン ツールバーで[プロジェクト]を選択します。[スタート] ページが開きます。
- 次のいずれかを選択して、テンプレートを開きます。
- 最近のテンプレート。[ホーム] を選択するか [開く] を選択してから [最近] を選択して、開くテンプレートを選択します。
- リモートテンプレート。[開く] を選択してから [リモート] を選択して開くテンプレートを選択するか、[リモート URL] と [場所] を入力してリモートテンプレートを選択します。
- Optix テンプレートの内容を変更します。
- 以下の Optix テンプレートを保存します。
- 同じ名前。ツールバーから
[保存]を選択します. - 異なる名前:
- [名前]。Optix テンプレートの名前を入力します。
- [タイプとして保存]。Optix テンプレート(*.optixt)を選択します。
- [場所]。テンプレートの場所は読み取り専用です。注: Optix テンプレートは、C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates に保存されています。Optix テンプレート名の先頭には FTOptix_template_ が付きます。
- (オプション)[バージョン制御の使用]。Optix テンプレートに加えられた変更を追跡し、テンプレートを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
- (オプション)[秘密の暗号化]。Optix テンプレートに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
- [OK]を選択します。
- 同じ名前で、リポジトリにコミットされています。ツールバーから[保存]>[保存してコミット]を選択します。
- テンプレートを閉じるには、メイン ツールバーから[プロジェクト]
を選択し、[スタート] ページで
[プロジェクトを閉じる]を選択します。
ご質問やご意見