Optix テンプレートを作成する

テンプレートに基づくプロジェクトのデフォルトのコンテンツをすべて含む Optix テンプレートを作成します。既存のプロジェクトから Optix テンプレートを作成できます。
  1. Optix テンプレートで作成するプロジェクトにデフォルトのコンテンツとして表示するコンテンツを追加します。
  2. ツールバーから
    [保存]
    の後の下矢印を選択し、
    [保存]
    [名前を付けて保存]
    を選択します。
  3. [プロジェクトに名前を付けて保存]
    で、以下を記入します。
    • [名前]
      。テンプレートの新しい名前を入力します。
    • [タイプとして保存]
      [Optix テンプレート(*.optixt)]
      を選択します。
    • [場所]
      。Optix テンプレートの場所は読み取り専用です。
      ヒント: Optix テンプレートは
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      に保存されます。テンプレート名の先頭には
      FTOptix_template_
      が付きます。
    • (オプション)
      [バージョン制御の使用]
      。Optix テンプレートに加えられた変更を追跡し、テンプレートを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
    • (オプション)
      [秘密の暗号化]
      。Optix テンプレートに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
  4. [OK]
    を選択します。
    新しい Optix テンプレートを表示するには、必要に応じて右にスクロールして Optix テンプレートを表示します。一意のユーザー定義テンプレート名が
    [新規プロジェクト]
    の上部にあるタイルに表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal