プロジェクトテンプレートを作成する
テンプレートに基づくプロジェクトのデフォルトのコンテンツを含むプロジェクトテンプレートを作成します。既存のプロジェクトからテンプレートを作成します。テンプレートに基づいて作成する新しいプロジェクトには、デフォルトでテンプレートのコンテンツが含まれます。
- テンプレートで作成するプロジェクトにデフォルトのコンテンツとして表示するコンテンツを追加します。
- ツールバーから[保存]の後の下矢印を選択し、[名前を付けて保存]を選択します。
- [プロジェクトに名前を付けて保存]で、以下を完了します:
- [名前]。プロジェクトの新しい名前を入力します。
- [場所]。プロジェクトを保存するパスを入力します。フォルダーを選択して参照し、その場所に移動します。
- [テンプレート]。プロジェクトをテンプレートとして保存する場合に選択します。
- (オプション) [バージョン制御の使用]。プロジェクトに加えられた変更を追跡し、プロジェクトを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
- (オプション)[秘密の暗号化]。プロジェクトに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
- [OK]を選択します。
ご質問やご意見