ロガー データを表示する
データロガーとイベントロガー データをテーブルで表示します。
前提条件
データロガーまたはイベントロガーが構成されていることを確認します。参照:
- ロガー データを表示するには
- [プロジェクトビュー]で[UI]を右クリックし、 を選択します。
- [データグリッド]オブジェクトを選択して、エディターで開きます。
- [プロジェクトビュー]から[データロガー]または[イベントロガー]オブジェクトをエディターの[データグリッド]オブジェクトにドラッグします。[データグリッド]オブジェクトには、ロガーによってデータベースに格納されたデータが表示されます。
- ランタイムにリアルタイムで更新されたデータを表示するには、[データグリッド]オブジェクトの[更新]メソッドまたは[自動更新時間]プロパティを構成します。ヒント: 通常、メソッドは[ボタン]オブジェクトイベントと関連付けられます。
data
ご質問やご意見