データロガーを追加する

データベースに変数値のログを行うようにデータロガーを構成します。
  1. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  2. エディターで
    [データロガーの構成]
    を選択します。
  3. [新規データロガー]
    を選択します。
  4. (オプション)
    [名前]
    に、データロガーの名前を入力します。
  5. [サンプリングモード]
    で、次のいずれかを選択します。
    • [なし]
      。ログメソッドを呼び出して変数をサンプリングします。
    • モニター対象のすべての変数を
      [定期的]
      にサンプリングします。
      [サンプリング周期]
      は、1 回のサンプリングと次のサンプリングの間隔を時間単位 (ミリ秒単位) で設定します。
    • [値の変更]
      では、前回のサンプリングから変更された値を持つすべてのモニター対象変数をサンプリングし、
      [ポーリング時間]
      では、1 回のサンプリングと次のサンプリングの間隔を時間単位 (ミリ秒単位) で設定します。
      重要:
      [ポーリング時間]
      を100 ミリ秒以下に設定すると、ポーリング間隔が不規則になる場合があります。
    ヒント:
    サンプリング時間を
    値の変更
    に構成し
    ポーリング時間
    を構成したデータロガーを使用すると、タグは指定されたレートでモニターされます。2 つの測定値の間で値の変更があった場合、新しい記録がデータベースに追加されます。
    データロガーによってポーリングされたタグの 1 つが、ユーザーインターフェイスなどの他のコントロールでも使用されている場合、
    ポーリング時間
    は[PresentationEngine] の [動的変数ポーリング時間] プロパティに依存し、複数のポーリング時間がある場合は、最も速いポーリング時間が使用されます。
  6. [次へ]
    を選択します。
    [データロガー]
    name
    は正常に作成されました
    」というメッセージが表示されます。
  7. [次へ]
    を選択します。
  8. ロガーのデータベースがない場合は、データベースを作成します。
    ヒント: また、既存のデータベースを右クリックして
    [複製]
    を選択することもできます。データベースの複製は、既存のデータベースに基づいてデータベースを作成する場合に便利です。
    1. [新規データベース]
      を選択して以下を完了します。
      • [名前]
        。データベースの名前。
      • [タイプ]
        [埋め込み]
        または
        [ODBC 接続]
        のいずれか。
    2. [次へ]
      を選択します。
    3. データベース プロパティを設定します。
    4. [次へ]
      を選択します。
  9. ロガーデータを格納するデータベースを選択し、
    [次へ]
    を選択します。
  10. ログに記録する変数を選択し、
    [次へ]
    を選択します。
    ヒント: 変数は、検索フィールドを使用して検索できます。
  11. [終了]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal