読み取り操作コードを格納する
コントローラでの読み取り操作コードをデータベースに格納するようにロガーを構成します。
ヒント:
読み取り操作コードの詳細については、「操作コードを読み取る」を参照してください。
前提条件
- 読み取り操作コードを格納するには
- [プロジェクトビュー]で、データロガー オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で[各変数の操作コードの記録]を[真]に設定します。
operation code
ご質問やご意見