ネットワーク設定を指定する
ネットワーク設定ウィジェットを使って、DHCP クライアントを有効化し、デバイスのネットワークの IP アドレス、マスク、ゲートウェイ、および DNS 設定を指定します。
- デバイスで、ネットワーク設定ウィジェットの画面を開きます。スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、[設定]を選択し、[ネットワーク]を選択します。
- デバイス用に構成するネットワーク設定を選択します。
- [LAN]。1 ポートのコンパクト デバイス、または 2 ポートの標準デバイスのネットワーク設定。
- [WAN]。2 つのポートを持つ標準デバイスのネットワーク設定。
- [DHCP クライアントを有効にする]を選択して、IP、マスク、ゲートウェイ、および DNS アドレスを自動的に割り当て、設定を読み取り専用にするか、[DHCP クライアントを有効にする]を選択してネットワーク設定を手動で入力します。
- [IP アドレス]。ターゲット デバイスの IP アドレス。
- [マスク]。このアドレスは、サーバー マスクと同一である必要があります。
- [デフォルトゲートウェイ]。デフォルト ネットワーク ゲートウェイの IP アドレス。
- [DNS 1]。ネットワークのプライマリー DNS アドレス。
- [DNS 2]。ネットワークのセカンダリー DNS アドレス。
ネットワーク設定を変更するには、デバイスを再起動する必要があります。 - 手動で変更した場合は、[適用]を選択します。
ご質問やご意見