リモートアクセスに接続する

FactoryTalk Remote Access
ウィジェットを使用して、デバイスへのリモート アクセスおよびリモート サポートを構成します。
  1. デバイスで、FactoryTalk Remote Access ウィジェットの画面を開きます。
    スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、
    [設定]
    を選択し、
    [FT Remote Access]
    を選択します
    ウィジェットの
    [接続]
    タブの
    [FT Remote Access Runtime バージョン]
    には、デバイスで実行されているバージョンが表示されます。
  2. デバイスを
    FactoryTalk Remote Access
    アプリケーションに接続するには、
    [接続]
    を選択します。
  3. [FT Remote Access 接続]
    [接続]
    を選択します。
    デバイスがすでに
    FactoryTalk Remote Access
    ドメインに追加されている場合、デバイスは自動的に接続されます。デバイスが
    FactoryTalk Remote Access
    ドメインにない場合は、表示されたデバイス ID とパスワードを使用してデバイスを FactoryTalk Remote Access に追加するように求められます。 
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal