画面

画面を使用して、特定のインターフェイスを構成するオブジェクトをグループ化します。

画面タイプとインスタンス

プロジェクトの保守性を最適化するには、画面オブジェクトタイプを作成してから、パネルローダーまたはナビゲーションパネルで使用します。これにより、親画面タイプを編集して、すべての画面インスタンスを変更することができます。

画面フォルダー

Rockwell Automation
では、
[プロジェクトビュー]
[UI]
[画面]
フォルダーにスクリーンタイプを作成することをお勧めします。画面タイプは、プロジェクトのさまざまなノード (UI フォルダーなど) に作成することもできます。
各新規プロジェクトには、空の
[画面]
フォルダーが含まれています。
ヒント: プロジェクトに
[画面]
フォルダーが含まれていない場合は、画面フォルダーを追加するを参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal