コンテナ
コンテナ オブジェクトを使用して、アプリケーションを構造化し、ユーザーインターフェイス ナビゲーションを作成します。
オブジェクト | 説明 |
---|---|
特定のウィジェットを構成するオブジェクトのコンテナ。デフォルトでは、各新規パネルの幅と高さは固定され、親オブジェクトの左上隅に揃えられます。 | |
特定のインターフェイスを構成するオブジェクトのコンテナ。デフォルトでは、新しい各画面は親オブジェクト全体を覆うようにストレッチされます。 | |
オブジェクトを自動的に水平方向に並べるコンテナ。 | |
オブジェクトを自動的に縦に隣り合って並べるコンテナ。 | |
オブジェクトをグリッドに配置するコンテナ。 | |
コンテナのアスペクト比が変更されたときに子オブジェクトを自動的に拡大縮小するコンテナ。 | |
アプリケーションロジックに基づいてその他のパネルを表示するコンテナ。 | |
他のパネルを含み、パネルを自動的にナビゲーション可能なタブに編成するコンテナ。 | |
選択時にポップアップ パネルを開く/閉じるボタン。 | |
ルート コンテナ。プレゼンテーションエンジンでは、ランタイムで初期ユーザーインターフェイスを指定するためにウィンドウを設定することができます。 | |
閉じるまで他のインターフェイス コンポーネントとの対話を許可しないモーダルウィンドウ。 | |
スクロールしてパネル サイズよりも大きいコンテンツを表示できるパネル。 | |
展開可能なコンテンツブロックを含むコンテナ。 |
container
ご質問やご意見