FTP サーバーを構成する

  1. 次の NuGet パッケージの安定バージョンをインストールします。
  2. 必要な
    FTPServerLogic
    スクリプト パラメーターを構成します。「FTP サーバーの構成」を参照してください。
  3. FTPServerLogic
    スクリプトを実行します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal