NuGet パッケージ
一部のライブラリ ウィジェットとスクリプトでは、特定の NuGet パッケージをインストールする必要があります。
NuGet の詳細については、「NuGet とは? その機能は? |Microsoft Docs」をご覧ください。
重要:
FactoryTalk Optix Studio
は、.NET Standard 8 変換先フレームワークの .NET ライブラリのみをサポートします。FactoryTalk Optix アプリケーション
を Visual Studio®
または Visual Studio Code®
でデバッグするには、.NET SDK をインストールします。
重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。任意のコード エディタで NuGet パッケージをインストールします。「Visual Studio に NuGet パッケージをインストールする」と「Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールする」を参照してください。
nuget
ご質問やご意見