ODBC データベースを作成する
SQL サーバーまたは MySQL サーバーからデータを取得するデータベースオブジェクトを作成します。
前提条件
Windows®
デバイスから ODBC データベースに接続するには:- 次のいずれかの ODBC ドライバをインストールします。
- MySQL ユニコード
- SQL サーバー用 ODBC ドライバ 17
- ODBC データソースを構成します。「ODBC データソースの管理 - Microsoft サポート」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]で[データストア]を右クリックし、[ODBC データベース]を選択します。
- [プロパティ]の[DBMS タイプ]で、データベースサーバーのタイプを選択します。
- [プロパティ]で、次の情報を入力します。
- [構成]:
- [DBMS タイプ]。[SQL サーバー]または[MySQL]。
- (オプション)[DSN](データ ソース名)。Windowsデバイスにのみ適用されます。重要:指定すると、DSN は ODBC 接続プロパティを自動的に提供します。[サーバー]、[TCP ポート]、[データベース]、[ユーザー名]、[パスワード]フィールドに手動で入力して、DSN プロパティを上書きすることはできません。
- [サーバー]。データベースサーバーの IP アドレスまたはホスト名。
- [TCP ポート]。データベース サーバーの TCP ポート。ヒント: デフォルトの値 0 は、SQL サーバーの場合は 1433、MySQL サーバーの場合は 3306 で解決されます。
- [データベース]。データベースサーバー内のデータベース名。ヒント: データベース名が ODBC コネクターで指定されている場合、データベース名の指定はオプションです。
- [ユーザー名]。データベースにアクセスできるユーザーの名前。
- [パスワード]。データベースにアクセスできるユーザーのパスワード。
- [ストア アンド フォワード]:ヒント: ストア アンド フォワードは、ストレージへの接続が一時的に失われた場合にデータを保存します。「ストア アンド フォワード」を参照してください。
- [ストア アンド フォワードの有効化]。 ストア アンド フォワードを有効化します。
- [ストア アンド フォワード バッファの最大サイズ]。バッファ内のエレメントの最大数。1~100,000 の範囲で設定できます。エレメントは、データベース テーブル内の 1 つのエントリ (行) です。
- [ストア アンド フォワード バッファの上書き]。[真]に設定すると、バッファ制限に達したときに最も古いエントリが新しいデータで上書きされます。[偽]に設定すると、バッファ制限に達したときに新しいデータを無視します。ヒント: 次の診断用の読み取り専用プロパティを使用できます。[ストア アンド フォワード バッファの使用量]。バッファで使用されているエレメントの現在の数です。[ストア アンド フォワード バッファのオーバーフロー]。偽 - 現在進行中のデータが処理されることを示します。真 - バッファがいっぱいで、今後のデータが無視されることを示します。
(オプション) データベース構造を構成します。「データベーステーブルを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見