埋め込みデータベースを作成する
プロジェクトの埋め込み SQLite データベースを作成します。通常、埋め込みデータベースは、
FTOptixApplication
内の他のオブジェクトをサポートするデータを管理します。- [プロジェクトビュー]で[データストア]を右クリックし、[埋め込みデータベース]を選択します。
- (オプション)[プロパティ]の[ファイル名]に、データベースファイルのカスタム名を入力します。
- [メモリー内]を次のいずれかに設定します。
- [真]。データベースを非永続化します。FactoryTalk Optix アプリケーションを再起動すると、保存されたデータは削除されます。
- [偽]。データベースを永続化します。保存されたデータは、FactoryTalk Optix アプリケーションを再起動しても保持されます。
(オプション) データベース構造を構成します。「データベーステーブルを構成する」を参照してください。
database
ご質問やご意見