アラーム
ランタイムにプロセスまたはマシンのステータスを示すには、アラームを使用します。アラームは、変数が臨界値に達するなど、何かに注意や介入が必要であることを示します。
ヒント:
たとえば、温度変数が通常の設定値から変更され、アラームが作動する場合があります。
アラームタイプ
FactoryTalk Optix Studio
には、いくつかの事前定義されたアラームタイプがあります。アラームタイプが異なれば、トリガーとなるアラームイベントタイプも異なります。また、アラームの追加プロパティを構成して、カスタム アラーム タイプを作成することもできます。詳細については、「アラームタイプ」を参照してください。
重要:
OPC UA クライアント プロジェクトですべてのアラームタイプが表示されるようにするには、OPC UA サーバープロジェクトからすべてのアラームタイプをインポートします。ノードを公開およびインポートする方法の詳細については、「OPC UA サーバーを追加する」および「ランタイムのノードをインポートする」を参照してください。
アラーム構成
アラームオブジェクトタイプとアラームオブジェクトインスタンスでアラームを作成します。アラームのポーリング時間変数を構成します。詳細については、次を参照してください。
オブジェクトと事前構成されたウィジェットを使用して、ランタイムのアラームステータスを視覚化します。詳細については、次を参照してください。
ヒント:
コントローラに OPC UA サーバー以外のサーバーがある場合、システムをモニターするには、コントローラ変数をインポートし、アラーム オブジェクトでコントローラ変数を参照する必要があります。アプリケーションが OPC UA サーバーを公開している場合、
FactoryTalk Optix Studio
は [アプリケーション]
オブジェクトを通じて、OPC UA サーバーと自動的に通信することができます。アプリケーションは、OPC UA サーバーによって公開されたアラーム イベントを自動的に読み取り、イベントス テータスとアラーム情報を表示します。アラーム管理
アラームグリッドを使用して、ランタイムにアラームを確定、承認します。また、アラームを自動的に確定、承認するようにアラームグリッドを構成することもできます。詳細については、「アラームの確定および承認する」を参照してください。
アラームステータス
FactoryTalk Optix Studio
では、アラームには次のステータスがあります。ステータス | 説明 |
---|---|
アラーム中、未承認、未確定 | 注意または介入が必要なアクティブなアラーム |
アラーム中、承認済み、未確定 | アドレス指定されたアラーム |
アラーム中、承認済み、確定済み | 解決済みのアラーム |
通常 | 非アクティブなアラーム |
disabled
ご質問やご意見