ロケールを切り替えるためのボタンを作成する
インターフェイス言語を英語に変更するボタンと、インターフェイス言語をポーランド語に変更するボタンを作成します。
- ボタンの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択して、2 つのボタンを作成します。
- 各ボタンにカーソルを合わせ、を選択して、次のように入力し、ボタンの名前を変更します。
- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- 英語ロケールボタンを構成します。
- [プロジェクトビュー]で[USLocaleButton]を選択します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をEnglishに設定します。
- [イベント]で[MouseClick イベント]の横にあるを選択し、 を選択します。
- [入力引数]で[VariableToModify]と の間にダイナミックリンクを作成します。ヒント:[値は、ダイアログの下部にある@Attribute][属性]ドロップダウン メニューから選択できます。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [入力引数]で[値]をen-USに設定します。
- ポーランド語ロケールボタンを構成します。
- [プロジェクトビュー]で[PLLocaleButton]を選択します。
- [プロパティ]で[テキスト]プロパティ値をPolishに設定します。
- [イベント]で[MouseClick イベント]の横にあるを選択し、 を選択します。
- [入力引数]で[VariableToModify]と の間にダイナミックリンクを作成します。ヒント:[値は、ダイアログの下部にある@Attribute][属性]ドロップダウン メニューから選択できます。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [入力引数]で[値]をpl-PLに設定します。
ご質問やご意見