ロケールを切り替えるためのインターフェイスを開発する

ローカライズされたラベルと、インターフェイス言語を変更する 2 つのボタンを作成します。
アプリケーション例 - 英語ロケール
アプリケーション例 - ポーランド語ロケール
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
SwitchLocales.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal