アプリケーションを閉じるボタンを作成する
FactoryTalk Optix アプリケーション
アプリケーションを閉じるボタンを作成します。- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、CloseApplicationButtonと入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をClose applicationに設定します。
- [イベント]で、[MouseClick イベント]の横でを選択し、また を選択します。
ご質問やご意見