閉じるボタンとシャットダウンボタンを開発する

FactoryTalk Optix アプリケーション
を閉じたり、ホストシステムをシャットダウンするボタンを作成します。
重要:
[システムのシャットダウン]
押すと、
FactoryTalk Optix アプリケーション
が動作しているホストオペレーティングシステムが直ちにシャットダウンされます。
アプリケーション例
ヒント:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
CloseApplicationShutDownSystem.zip
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal