ZipUnzip NetLogic

圧縮/解凍 NetLogic を使用すると、ZIP アーカイブの作成、抽出、パスワードで保護ができます。
重要: この NetLogic はサードパーティ製ライブラリを使用しています。詳細については、「NuGet Gallery | SharpZipLib」を参照してください。

CreateZipArchive
メソッド

ファイルまたはフォルダーを ZIP アーカイブに圧縮します。
次のプロパティを取得します。
ソース
圧縮するファイルまたはフォルダーへのフルパス。
ターゲット
生成するアーカイブへのフルパス。
パスワード
(オプション) 生成されたアーカイブをパスワードで保護するフレーズ。

UnzipArchive
メソッド

ZIP アーカイブを解凍します。
次のプロパティを取得します。
ソース
解凍する ZIP アーカイブへのフルパス。
ターゲット
アーカイブのコンテンツが抽出されるフォルダー パス。
パスワード
(オプション) アーカイブを抽出するために必要になる可能性があるフレーズ。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal