圧縮/解凍 NetLogic を追加する

圧縮/解凍 NetLogic を使用すると、ファイルやフォルダーを圧縮解凍できます。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. 圧縮/解凍 NetLogic を追加するには
  2. ツールバーから
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. で、一番上のリストから
    [Scripts]
    を選択します。
  4. [コンポーネント]
    リストから
    [圧縮/解凍]
    [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    にドラッグします。
  5. [閉じる]
    を選択します。
  6. NuGet ギャラリー | SharpZipLib パッケージを追加します。
圧縮/解凍 NetLogic がプロジェクトに追加されます。NetLogic は
CreateZipArchive
UnzipArchive
メソッドを公開しています。詳細については、「ZipUnzip NetLogic」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal