ResourceURI.FromURI(uri)
URIType
が URI
である ResourceURI
タイプの、汎用リソースへの絶対パスを含む C# オブジェクトを返します。引数
- uri(string)
- 汎用リソースの絶対パス (通常はネットワークパスまたは Web サイトアドレス)。
戻り値
- ResourceURI
- 引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。
例
以下は、
https://www.rockwellautomation.com/
URL を含む ResourceURI
タイプの C # ウェブサイトオブジェクトを返す API の例です。var website = ResourceURI.FromURI("https://www.rockwellautomation.com/");
ご質問やご意見