ファイルおよびリソースのパスを管理する

ResourceURI
静的 C# クラスは、プロジェクト内外のファイルまたはリソースのパス (URI) を表します。
ヒント: この
ResourceURI
クラスは、変数の同じタイプのデータを表します。たとえば、
Image
オブジェクトの
Path
プロパティです。

ResourceURI
オブジェクトのプロパティ

次の表は、
ResourceURI
クラスのプロパティと、クラスが参照ファイルまたはリソースに公開するメソッドを示しています。
プロパティ
データタイプ
説明
URIType
URIType
パスのパス タイプには次が含まれます:
  • URI
  • ProjectRelative
  • ApplicationRelative
  • AbsoluteFilePath
ProjectRelativePath
string
ProjectFiles
フォルダーに対するファイルの相対パス。
ApplicationRelativePath
string
ApplicationFiles
フォルダーに対するファイルの相対パス。
AbsoluteFilePath
string
プロジェクトの外部にあるファイルの絶対パス。
URI
string
汎用リソースの絶対パス。
ResourceURI
タイプのオブジェクトの
URIType
プロパティの値に応じて、他のプロパティが値を公開する場合もあれば、公開しない場合もあります。
URIType
ProjectRelativePath
ApplicationRelativePath
AbsoluteFilePath
URI
URI
-
-
-
URI (例: URL HTTP)
ProjectRelative
ProjectFiles
フォルダーへの相対パス
-
-
絶対パス
ApplicationRelative
-
ApplicationFiles
フォルダーに対する相対パス
-
絶対パス
AbsoluteFilePath
-
-
絶対パス
絶対パス
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal