システム変数
システム変数は、
FactoryTalk®Optix™
プロジェクトで [システム]
オブジェクトを作成するときに自動的に作成されます。グラフィックオブジェクトのプロパティ-をシステム変数にバインドすると、[プロジェクトビュー]
のシステム オブジェクトがダイナミックリンク ブラウザにカテゴリーとして表示されます。各カテゴリには、事前定義された変数が含まれています。
- [アプリケーション]。点滅率の値を提供する変数。これらの変数は、値が値の表示とクリアを交互に繰り返す秒数を決定します。
- [DateTime]。HMI デバイスの現在の日時の値を提供し、HMI デバイスの日付、時間、およびタイムゾーンを構成できるようにする変数。
- [ディスプレイ]。変数は、画面の明るさ、解像度、スケール、および方向を提供します。
- [ネットワークインターフェイス]。HMI デバイスの IP アドレスなどのネットワーク設定を提供する変数。
- [WiFi]。動作モード、ネットワーク名、セキュリティ モード、ユーザー名、パスワード、および LAN ネットワークへのアクセスにバインドできる変数。
システム変数
アプリケーション
日時
表示
ネットワーク
wifi
ご質問やご意見