システム オブジェクト
[システム]
オブジェクトは、ネットワークと IP の構成を通じて、システムのネットワーク構成を提供します。システム
オブジェクトを追加して、ランタイムにネットワークインターフェイスの日時や IP アドレスなどのシステム設定にアクセスしたり、システムを再起動したりします。 [システム]
オブジェクトをプロジェクトに追加すると、[日時]
、[デバイス]
、[ディスプレイ]
、および [アプリケーション]
の各プロパティ ーカテゴリーが自動的に表示されます。これらのプロパティを変数にバインドするには、ダイナミックリンク ブラウザを使用します。ランタイムに、ネットワークインターフェイスのプロパティが自動的に
[システム]
オブジェクトのプロパティに追加され、現在の設定が表示されます。たとえば、システムに 2 つの追加 IP アドレスで構成された LAN ネットワークインターフェイスがある場合、ランタイムに、[システム]
オブジェクト プロパティには LAN ネットワーク用の追加 IP アドレスを含む [ネットワークインターフェイス]
カテゴリがあります。ご質問やご意見