ランタイムのノードをインポートする

ランタイムにノードをインポートするには、初期構成が必要です。
  1. ランタイムにノードをインポートするには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、OPC UA クライアントを選択します。
  3. [プロパティ]
    [ランタイム構成]
    の横にある
    Add
    を選択します。
    [ランタイム構成
    #
    ]
    [ランタイム構成]
    の下に表示されます。
  4. [ランタイム構成
    #
    ]
    プロパティの設定:
    • [ローカルターゲットノード]
      。対象のノードとそのすべての子ノードがインポートされる設計ノード。
    • [リモートソースノード]
      。サーバー情報モデル開始の対象ノードのパスで、
      BrowseName
      /
      で区切ったシーケンスで表されます。指定したノードのすべての子ノードを選択します。サーバーのルートノードを指定する必要はありません。
    • [コンテンツ同期モード]
      :
      • [同期なし]
        。ノードと変数値のインポートを無効にします。
      • [インポートのみ]
        。対象のノードをインポートしますが、ノード構造や同期変数の値は保持しません。
      • [値のインポートと同期]
        。目的のノードをインポートし、変数値の同期を維持します。
      • [完全同期]
        。目的のノードをインポートし、その構造と変数の値を同期させます。
    • [リモートソースノードを含める]
      :
      • [偽]
        。子ノードのみをインポートします。
      • [真]
        。リモートソースノードで示されるノードと子ノードの両方をインポートします。
    • [イベント同期の有効化]
      [ローカルターゲットノード]
      で示された OPC UA クライアント ノードで、リモートソースノードで示されたサーバー ノードによって生成されたイベントを示します。
    • [イベントタイプ]
      。リモートソースノードで示され、
      [ローカルターゲットノード]
      に示された OPC UA クライアント ノードに表示されたサーバー ノードによって生成される対象のイベントタイプ。
      ヒント:
      [ダイナミックリンクの追加]
      を選択し
      [タイプ]
      [EventTypes]
      の中でイベントタイプを選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal