OPC UA クライアントを追加する

デザイン時に OPC UA サーバーからノードをインポートするように OPC UA クライアントを構成します。
  1. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  2. [デバイスへの通信の構成]
    を選択します。
  3. [新規 OPC UA クライアント]
    を選択します。
  4. (オプション) OPC UA クライアントの名前を編集します。
  5. [次へ]
    を選択します。
  6. [プロパティ]
    で、基本的な OPC UA クライアント設定を構成し、
    [次へ]
    を選択します。
    • [サーバーエンドポイント URL]
      。OPC UA サーバー上のエンドポイントの通信プロトコルとネットワークアドレス。
    • [最低メッセージセキュリティモード]
      :
      • [なし]
        。メッセージは署名も暗号化もされません。
      • [署名]
        。メッセージは署名するか、署名して暗号化する必要があります。
      • [署名と暗号化]
        。メッセージは署名され、暗号化されている必要があります。
    • [最低セキュリティポリシー]
      :
      • [なし]
        。OPC UA クライアントには、特定のセキュリティポリシーは必要ありません。
      • [Basic256Sha256]
        。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全な ポリシーが必要です。
      • [Aes128_Sha256_RsaOaep]
        。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
      • [Aes256_Sha256_RsaPss]
        。OPC UA クライアントには、このポリシーが必要です。
    • [クライアント証明書ファイル]
      。OPC UA クライアント (X509v3) の
      DER
      証明書ファイルの公開。
      ヒント: クライアント証明書ファイルは、
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      フォルダー内にある必要があります。
    • [クライアントプライベートキーファイル]
      。ASCII Base64 でエンコードされた OPC UA クライアントのプライベート
      PEM
      キーファイル。
      ヒント: クライアントプライベートキーファイルは、
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      フォルダー内にある必要があります。
  7. [次へ]
    を選択します。
  8. NodeSet インポートを構成します。
    • オンラインモードで NodeSet をインポートするには、切り替を
      [オンライン]
      に設定します。
      ヒント: オンラインモードは、OPC UA クライアント オブジェクトの
      [サーバーエンドポイント URL]
      値に依存します。
      [更新]
      を選択して、OPC UA サーバーによって公開されたノードを更新します。
    • オフラインモードでタグをインポートするには、切り替を
      [オフライン]
      に設定し、
      [ファイルパス]
      で NodeSet を含むファイルへの
      XML
      パスを入力します。
  9. インポートするノードを選択し、
    [次へ]
    を選択します。
  10. (オプション) 別の OPC UA クライアントを構成するには、
    [別のデバイスの構成]
    を選択し、手順を繰り返します。
  11. [終了]
    を選択します。
[プロジェクトビュー]
[OPC-UA]
フォルダーに、構成済みの OPC UA クライアントオブジェクトが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal