MQTT クライアントを追加する

MQTT ブローカーとの接続を有効化するように MQTT クライアントノードを構成します。MQTT ブローカーを公開して購読するには、MQTT 公開者ノードまたは MQTT サブスクライバーノードを作成する必要があります
  1. プロジェクトビューで、
    [MQTT]
    を右クリックし、
    [新規]
    を選択して、
    [MQTT クライアント]
    を選択します。
  2. で、
    [MQTT クライアント]
    の構成を構成します。
    ブローカーアドレス
    接続先のブローカーのアドレス。
    ポート
    通信ポート番号。
    ClientID
    サーバー上で一意のクライアント識別子。
    SSL/TLS が有効
    FT Optix MQTT クライアントと MQTT ブローカー間のセキュアな接続を有効にします。アクティブ化されると、「mqqts」プロトコルが使用されます。
    ブローカー証明書を検証
    MQTT ブローカー証明書の検証処理をアクティブ化/非アクティブ化します。SSL 証明書の検証プロセス中に、FT Optix MQTT クライアントはブローカー証明書のデジタル署名を確認し、信頼できる認証局 (CA) によって発行されたことを確認します。また、クライアントは、証明書の有効期限が切れていないことも確認します。
    CA 証明書ファイル
    MQTT ブローカー上のサーバー証明書に署名した認証局の証明書。これは、SSL/TLSが有効化されると、ブローカーとの安全な接続を確立するために必要になります。
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    フォルダ内にある必要があります。
    クライアント証明書ファイル
    FT Optix MQTT クライアント証明書。クライアント証明書は、サーバー証明書がサーバーを識別するのと同様に、クライアントを識別します。このプロパティが空のままの場合、認証のためのユーザーはブローカー証明書のみとなります。
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    フォルダ内にある必要があります。
    クライアントプライベートキーファイル
    FT Optix MQTT クライアントの秘密鍵。
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    フォルダ内にある必要があります。
    ユーザー ID タイプ
    MQTT ブローカーへのアクセス時にユーザーを指定します。
    • 匿名 (デフォルト) - ログインが実行されていません。匿名ユーザーとしてサーバーにアクセスします
    • ユーザー名/パスワード - ログオン用のユーザー名とパスワードの組み合わせを指定します。
[プロジェクトビュー]
[MQTT]
フォルダーに、
[MQTT クライアント]
オブジェクトが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal