ロガー データを表示する

データロガーとイベントロガー データをテーブルで表示します。
前提条件
データロガーまたはイベントロガーが構成されていることを確認します。参照:
  1. ロガー データを表示するには
  2. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    を右クリックし、
    [新規]
    [データコントロール]
    [データグリッド]
    を選択します。
  3. [データグリッド]
    オブジェクトを選択して、エディターで開きます。
  4. [プロジェクトビュー]
    から
    [データロガー]
    または
    [イベントロガー]
    オブジェクトをエディターの
    [データグリッド]
    オブジェクトにドラッグします。
    [データグリッド]
    オブジェクトには、ロガーによってデータベースに格納されたデータが表示されます。
  5. ランタイムにリアルタイムで更新されたデータを表示するには、
    [データグリッド]
    オブジェクトの
    [更新]
    メソッドまたは
    [自動更新時間]
    プロパティを構成します。
    ヒント: 通常、メソッドは
    [ボタン]
    オブジェクトイベントと関連付けられます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal