ポリラインまたはポリゴンを描画する

[ポリライン]
ツールを使用して、ポリラインまたはポリゴンを描画します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、コンテナをダブルクリックしてオブジェクトを含めます。
  2. エディターツールバーで
    [ポリライン]
    を選択します。
  3. エディターで、ポリラインまたはポリゴンの始点に十字線を配置します。
  4. 図形を描画します。
    • [ポリライン]
      。画面上の点を選択します。
      []
      を押して図形の描画を終了します。
    • [ポリゴン]
      。画面上で点を選択し、最初の点を選択してポリゴンを閉じます。最後のラインを最初のラインとつなげたくない場合は、最後のラインを配置するときに
      []
      を押したままにします。
      ヒント: ポリラインまたはポリゴンの形状を変更するには、セグメントのサイズ変更ハンドルを選択してドラッグします。
オブジェクトがエディターと
[プロジェクトビュー]
に表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal