描画ツール
描画ツールを使用して、ランタイムに表示されるカスタム オブジェクトを作成します。
描画ツールを使用して、次のような自由形状のオブジェクトと 1 次元のオブジェクトを描画します。
- 長方形と正方形
- 楕円と円
- ライン
- ポリラインとポリゴン
デフォルトで、各描画オブジェクトには、メソッドを追加できる
[MouseDown イベント]
と [MouseUp イベント]
があります。描画中に図面がグリッドにスナップされないようにするには、

[グリッド設定]
[グリッドにスナップ]
をオフにします。ご質問やご意見