オブジェクトの順序を変更する

選択したオブジェクトをエディタ内の他のオブジェクトの前または後ろに移動します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、コンテナをダブルクリックするか、
    Editor
    を選択します。
    エディターは別のタブを開きます。
  2. 移動するオブジェクトを選択します。
    ヒント: 複数のオブジェクトを選択するには、
    [Ctrl]
    を押しながら複数のオブジェクトを選択します。
  3. エディターのツールバーで、その他のオブジェクトとの関係でオブジェクトを移動するボタンを選択します。
    • [背面に移動]
      。エディター内のすべてのオブジェクトの背後にオブジェクトを移動します。
    • [後方に移動]
      。エディターで次のオブジェクトの背後にオブジェクトを移動します。
    • [前方に移動]
      。エディターで次のオブジェクトの前にオブジェクトを移動します。
    • [前面に移動]
      。エディター内のすべてのオブジェクトの前にオブジェクトを移動します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal