グラフィックオブジェクト レイアウト

FactoryTalk Optix アプリケーション
のユーザーインターフェイスのレイアウトは、各グラフィックオブジェクトコンポーネントに定義されている要素によって異なります。
ユーザーインターフェイスを作成するときは、次の項目がアプリケーションにどのように影響するかを考慮してください。
  • [サイズ]
    。インターフェイスが表示される画面のサイズとアスペクト比。
  • [位置]
    。オブジェクトの幅と高さのプロパティに対するオブジェクトの配置と余白。
  • [順序]
    。インターフェイス内でのオブジェクトの相互の相対的な位置で、アプリケーションの情報モデルによって暗黙的に示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal