移行したイベントを構成する
変数またはオブジェクトのプロパティ値が特定の条件を満たす場合にメソッドのトリガーを発動します。
- [プロジェクトビュー]で、オブジェクトまたは変数を選択します。
- [プロパティ]で、変数またはプロパティを右クリックし、 を選択します。ヒント: 必要に応じて、を選択して変数を追加します。
- [イベント]の[移行]から以下を選択します。
- 等しい
- 等しくない
- より大きい
- 以上
- より小さい
- 以下
- [値]プロパティを設定します。ヒント: しきい値を入力するか、しきい値にダイナミックリンクを追加できます。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [VariableTransitioned]の横にあるを 選択します。
- メソッドの選択:
- グローバルメソッドの場合は、[コマンド]を展開します。
- ローカルメソッドの場合は、メソッドを公開しているノードを展開するか (たとえば、[データグリッド]ノードは[更新]メソッドを公開しています)、特定の NetLogic に関連するノードを展開します。
- (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
条件を満たす
移行イベント
ご質問やご意見