アラームログを構成する
アラームログには、システムでアラームが発生した日時と、各アラームの状態が表示されます。
ランタイムにアラームログを表示するには、データベース、構成済みのロガー、
[アラームグリッド]
または [アラーム履歴グリッド]
ウィジェットが必要です。[アラームログ グリッド]
ウィジェットには、アラーム イベント ログ が表示されます。[アラーム イベント ログ グリッド]
には、各アラーム イベントとアラーム状態のデータが表示されます。グリッドの各行は、アラーム イベントの状態の変化を示します。- メイン ツールバーでを選択し、次に[テンプレートライブラリ][Misc]を選択します。
- [コンポーネント]の下に、[アラームイベントロガー]オブジェクトを[プロジェクトビュー]の[ロガー]フォルダーにドラッグします。[AlarmsEventerLogger#]が表示されます。
- [テンプレートライブラリ]で、[閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、目的のデータベース オブジェクトをロガーの[データベース]プロパティの値にドラッグします。データベースはロガーと関連付けられています。
- を選択し、[テンプレートライブラリ][Widgets]を選択します。
- [アラームグリッド]または[フィルタ付きアラーム履歴グリッド]ウィジェットを[プロジェクトビュー]のフォルダーにドラッグします。新しいウィジェットが表示されます。
- [プロジェクトビュー]から、ロガーを[アラームイベントロガー]の[プロパティ]にドラッグします。ランタイムにログに記録されるデータが表示されるようになります。
- (オプション) ウィジェットのグラフィカルな外観をカスタマイズするには、ウィジェットのデータグリッド、日時、ボタン、テキストの色をカスタマイズします。
アラームログ
ご質問やご意見