アラームログ グリッド

2 つのタイプのグリッドでアラームのログに記録します。
  • [アラームログ グリッド]
    。アラームイベントロガーなどのイベントロガーによってデータベースに記録されたアラーム イベントのログを表示します。アラームログ グリッドには、アラーム情報とアラーム ステータスが表に表示されます。表の各行は、アラーム ステータスの変更に対応しています。
  • [フィルタ付きアラームログ グリッド]
    。ログ記録されたデータはアラームログ グリッドと同じ方法で表示されますが、アラームを一時的にフィルタリングすることができます。
アラームグリッドの例には、次の情報列が表示されます。
アラームグリッドのデフォルトの列には、次が含まれます。
説明
タイムスタンプ
アラーム イベントが最後に更新された日時
名前
アラーム イベントを生成したアラーム オブジェクトの名前
ソース変数
モニターされた変数
メッセージ
アラーム イベントと関連するメッセージ
アクティブ
= 非アクティブ アラーム
= アクティブアラーム
承認済み
: アラームは承認済みではありません
: アラームは承認済みです
確定済み
: アラームの原因が解決されていません
: アラームの原因が解決されました
重大度
アラームの重大度レベル (1 から 1,000)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal