データをサンプリングして格納するソリューションを開発する

値の変化時に変数の値をサンプリングし、そのデータを埋め込みデータベースに格納するアプリケーションを作成します。
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
SampleStoreDataValueChange.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [変数]
    を選択します。
  3. 変数の値の変化をモニターする埋め込みデータベースを備えたデータロガーを作成します。「データロガーを追加する」を参照してください。
  4. インターフェイス要素を配置する。
  5. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal