出力ペイン
[出力]
ペインには、メッセージ情報の列と、[出力]
ペインでタスクを実行するためのボタンがあります。
ヒント:
デフォルトで、
[出力]
ペインには、重大度が最小および最大のエラーと情報メッセージと共に表示されます。[詳細モード]
を有効化して、[出力]
ペインに情報を表示します。列見出しの矢印を選択して、メッセージを昇順または降順で表示します。メッセージ列はフィルター処理をサポートします。
列 | 説明 |
---|---|
メッセージ セキュリティー レベル | |
コード | メッセージ ID コード。このコードは、事前定義メッセージ専用です。 |
タイムスタンプ | メッセージがログに記録された時刻。 |
カテゴリー | メッセージを生成した FactoryTalk Optix プラットフォーム メッセージまたはモジュールのカテゴリ。 |
オブジェクト | メッセージによって参照される任意のエレメント。 |
メッセージ | メッセージの内容。 |
項目 | 説明 |
---|---|
最大重大度のエラー メッセージを表示または非表示にします。 | |
最小重大度のエラー メッセージを表示または非表示にします。 | |
情報メッセージを表示または非表示にします。 | |
![]() | トラブルシューティングのために、第 1 レベルの詳細メッセージを表示または非表示にします。 |
![]() | トラブルシューティングのために、第 2 レベルの詳細メッセージを表示または非表示にします。 |
出力ログ フォルダーを開きます。詳細については、「システム ログ」を参照してください。 | |
![]() | 選択したディスプレイに関係なく、 [出力] ペインからすべてのメッセージを削除します。メッセージはログ ファイルから削除されません。 |
ご質問やご意見