メイン ツールバー

FactoryTalk Optix Studio
の上部にあるメイン ツールバーには、ソフトウェアのすべてのビューで使用されるボタンが含まれています。
[メイン ツールバー] ボタン
項目
説明
関数
プロジェクト
[開始] ページを開きます。[開始] ページでは、プロジェクトを作成、開く、または閉じることができます。
保存
プロジェクトを保存します。リストからオプションを選択して、次の操作を行います:
  • プロジェクトを別の名前と場所で保存し、バージョン制御を適用する
  • プロジェクトの変更をリモート リポジトリに保存してコミットします。
  • アプリケーションをフォルダーまたは USB ドライブにエクスポートするか、プロジェクトをファイルにエクスポートします。
保存してコミット
変更を保存し、変更をコミットしてローカル リポジトリにバックアップします。
リモートへのプッシュ
保存およびコミットされた変更をリモート リポジトリにプッシュして、ユーザーがプロジェクトへの最新の変更を表示できるようにします。
リモートからのプル
リモート リポジトリから最新の変更をプルして、他のユーザーが行った最新の変更を確認します。
履歴の表示
プロジェクトに対する変更の履歴を表示します。コミットを復元して、以前のバージョンのプロジェクトに戻します。
元に戻す
直前の操作を取り消します。
やり直し
直前の操作を繰り返します。
プロジェクト内を検索
プロジェクト内の特定のオブジェクト名または値を検索して、オブジェクトをすばやく見つけます。
プロジェクトファイルの参照
画像、ビデオ、ドキュメント、証明書などのプロジェクトファイルを表示、インポート、または削除するためのプロジェクト リソース ウィンドウを開きます。
テンプレートライブラリ
デフォルト ライブラリ、カスタム ライブラリ、テンプレート変数を開きます。
.NET ソリューションを開く
.NET プロジェクトを開き、カスタム C# コードを使用して追加機能を組み込みます。
ダッシュボードページを開く
構成ダッシュボードを開き、ユーザーインターフェイスの設計を開始します。[リスト] を選択して、接続デバイス、データ ロギング、レシピを構成したり、ユーザーやグループを管理したりできます。
停止
ターゲットデバイスで実行されているアプリケーションを停止します。
エミュレータで実行
選択した [ターゲットデバイス] または [エミュレータ] でアプリケーションをコンパイル、転送、実行します。リストから別のターゲットデバイスを選択します。
VPN
VPN 接続を開きます。
リモートデスクトップ
[リモートデスクトップ] 接続を開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal