プロジェクトノードにアクセスする

プロジェクトノードにアクセスする

C# オブジェクト メンバー、OPC UA ノード、NetLogic オブジェクト、セッション エイリアスにアクセスできます。

C# オブジェクト メンバー

C# では、オブジェクトに含まれる各プロパティまたはメソッドは、一般的にオブジェクトのメンバーとして定義されます。一致するプロジェクトノード
BrowseName
により、各メンバーが特定されます。
ヒント: プロパティの
BrowseName
を表示するには、 ペインでその名前にカーソルを合わせます。ツールチップに
BrowseName
、データタイプ、簡単な説明 (ある場合) が表示されます。
メンバーに階層順でアクセスするには、ポイントを使用します。
次の例では、
Acceleration
のプロパティに
Motor
オブジェクトの
123
の値が設定されています。
Motor.Acceleration = 123;
次の例では、
Motor
オブジェクト
Speed
プロパティの値が
currentSpeed
C# 整数変数の値に代入されています。
int currentSpeed = Motor.Speed;

プロジェクト OPC UA ノード

C# 情報モデルのノードにアクセスするには、そのノードが NetLogic で一致する C# オブジェクトによって表される必要があります。一致する C# オブジェクトを取得するには、次の API を使用できます。
型指定されたノードのプロパティの OPC UA ノードを参照するには、そのプロパティの
BrowseName
変数
接尾辞が付加された C# プロパティの名前が一致する必要があります。次の例は、API を通してラベルの
Text
プロパティに設定されたダイナミックリンクを示し、
TextVariable
で表されるプロパティ ノードにアクセスしています。
Label1.TextVariable.SetDynamicLink(speedValue);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal