既知のノードを返す

C# API を使用して、プロジェクトの OPC UA ノードに対応する C# オブジェクトを返します。
プロジェクトの OPC UA ノードに対応する返される C# オブジェクトは、次のノードから開始されます。
  • 名前は既知
  • OPC UA ノードの派生元となるタイプは既知
API は
IUANode
クラスによって提供されます。クラス インスタンスは、返すノードを検索するための開始点です。
重要: 同じ名前のノードが複数ある場合、不要なノードが返されることがあります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal