トレンド グラフのタイムゾーン
ランタイムで、
[トレンド グラフィック]
オブジェクトは UTC 標準タイムゾーンの X 軸にデータを表示します。グラフの
[リファレンス タイムゾーン]
プロパティを使用して、データをローカル タイム ゾーンで表示するか、セッションタイムゾーンで表示するかを指定します。[トレンド グラフ]
オブジェクトが [データロガー]
に接続されている場合、ローカル タイムゾーンでデータを保存するには、アプリケーションの [ローカル タイムログ]
プロパティを有効化する必要があります。ご質問やご意見